990-6161A-022

Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS onderling verbinden

Gebruik de installatieset 0H-220042 en de optionele seismische set GVSOPT016 voor deze procedure.
  1. Verwijder de statische-schakelaarmodule.
  2. Duw de UPS op zijn plaats. Zorg dat de achterste verankeringsbeugel met de achterste verankering is verbonden voor seismische verankering.
    1. Draai de voorste en achterste stelpoten omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. De UPS moet even hoog zijn als modulaire batterijbehuizing 1. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
  3. Duw modulaire batterijbehuizing 1 op de juiste plaats. Zorg dat de achterste verankeringsbeugel met de achterste verankering is verbonden voor seismische verankering.
    1. Draai de voorste en achterste stelpoten omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om modulaire batterijbehuizing 1 nauwkeurig recht te zetten.
    LET OP
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
  4. Alleen voor seismische verankering: Installeer de twee verbindingsbeugels tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS.

    Modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  5. Breng de verbindingsschroeven tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS aan.
  6. Plaats de koppelingsafdekkingen aan de boven- en onderkant tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS.
  7. Plaats de statische-schakelaarmodule opnieuw.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?