990-6161A-022

De modulaire batterijbehuizingen met elkaar verbinden

Gebruik de installatieset 0H-220042 en de optionele seismische set GVSOPT016 voor deze procedure.
  1. Duw de modulaire batterijbehuizing aan de rechterkant op de juiste plaats.
    1. Draai de voorste en achterste stelpoten op de modulaire batterijbehuizing omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de behuizing nauwkeurig recht te zetten.
    LET OP
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
  2. Herhaal de vorige stap voor elke modulaire batterijbehuizing.
  3. Alleen voor seismische verankering: Installeer de twee verbindingsbeugels tussen de modulaire batterijbehuizingen.
  4. Breng de verbindingsschroeven tussen de modulaire batterijbehuizingen aan.
  5. Plaats de koppelingsafdekkingen aan de boven- en onderkant tussen de modulaire batterijbehuizingen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.