990-6161A-018

モジュール式バッテリーキャビネットの相互接続

以下の手順では、設置キット0H-220042と、オプションの耐震キットGVSOPT016を使用します。
  1. 右端のモジュール式バッテリーを所定の位置まで押し込みます。
    1. レンチを使用して、モジュール式バッテリーキャビネットの前面と背面の水平調節脚を床面に着くまで下げます。水平器を使用して、キャビネットが水平になっているかどうかを確認します。
    注記
    機器損傷の危険性
    水平調節脚を下げた後はキャビネットを動かさないでください。
    上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
  2. 各モジュール式バッテリーキャビネットについて、上記の手順を繰り返します。
  3. 耐震固定の場合のみ:モジュール式バッテリーキャビネットの接続部に2つの相互接続ブラケットを取り付けます。
  4. モジュール式バッテリーキャビネットの接続部に相互接続ネジを取り付けます。
  5. モジュール式バッテリーキャビネット接続部の上部と底部に連結カバーを取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.