990-6161-024

Interconexão dos gabinetes de baterias modulares

Para este procedimento, use o kit de instalação 0H-220042 e o kit sísmico opcional GVSOPT016.
  1. Empurre o gabinete de baterias modulares mais à direita até o lugar.
    1. Baixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do gabinete de baterias modulares com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o gabinete está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  2. Repita a etapa anterior para cada gabinete de baterias modulares.
  3. Somente para ancoragem sísmica: Instale as duas braçadeiras de interconexão entre os gabinetes de baterias modulares.
  4. Instale os parafusos de interconexão entre os gabinetes de baterias modulares.
  5. Instale os frisos no topo e no fundo entre o gabinete de baterias modulares.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.