Przygotowanie do montażu
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty
kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć
ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Rozłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza na zasilaczu UPS i zdemontuj przednie drzwiczki.
- Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów
zasilania: Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od
dolnej półki:
- Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
- Wciśnij moduł zasilania na półkę.
- Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
- Zdejmij osłonę baterii.
- Rozłącz zaciski baterii od przedniej części wstępnie zainstalowanych modułów baterii.
- Do instalacji z modułową szafą bateryjną: Zdejmij górną płytę:
- Odkręć śruby i podnieś przód górnej płyty.
- Przesuń górną płytę do przodu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części górnej płyty z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
- Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel i płytę. Odłóż płytę.
- W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego lub uproszczonego montażu równoległego 1+1: Zdemontuj prawy boczny panel. Zachowaj prawy boczny panel.
- Zdemontuj skrzynkę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
- Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
- Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
- Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Należy pamiętać, że skrzynka przepustów kablowych jest montowana w odwróconej pozycji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PRZESTROGA