990-91262D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. เฉพาะสำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกลเท่านั้น:
    1. เดินสาย Class 2/SELV และสาย non-Class 2/non-SELV เข้าใน UPS ตามที่แสดง

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. เดินสาย Class 2/SELV และสาย non-Class 2/non-SELV ไปยังบอร์ด 640-7552 ใน UPS

      มุมมองด้านบนของ UPS

  2. เฉพาะสำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกันเท่านั้น: เดินสายสัญญาณ 0W76627 และ 0W12908 ที่ให้มาไปยังบอร์ด 640-7552 ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง UPS:
    1. ถอดปลั๊กต่อสายจาก J8007 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    2. ติดตั้งปลั๊กต่อสายใน J8007 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้สุดท้าย (T)
    3. ต่อสายสัญญาณจาก J8011 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J8014 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    4. ต่อสายสัญญาณจาก J8008 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J8007 บนบอร์ด 640-7552 ใน UPS
    ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2,3,4 ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 UPS
  4. ติดตั้งเพลตด้านบนบน UPS กลับเข้าที่
    1. เอียงเพลตด้านบนและเลื่อนไปที่ UPS จากด้านหลัง เชื่อมต่อที่แท็บที่ด้านหลังของเพลตด้านบนเข้ากับช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS

      มุมมองด้านหลังของ UPS

    2. กดเพลตด้านบนลงจากด้านหน้าและติดตั้งสกรูกลับเข้าที่
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.