Configurar Desconexión de carga
La opción Desconexión de carga permite priorizar las cargas que el SAI debe admitir cuando está en funcionamiento con batería. Si Desconexión de carga está activada, las cargas menos críticas pueden desconectarse a través de una señal en un relé de salida que se activa durante la descarga de las baterías. De este modo, las cargas menos críticas pueden volver a admitirse cuando se recargan las baterías y se desactiva la señal del relé de salida.
- Configure un mínimo de un relé de salida para Desconexión de carga; consulte Configurar los relés de salida para obtener más información.
- Pulse .
- Seleccione Activar desconexión de carga.
- Configure Activar relé salida de estado de carga de batería (%) en el estado de carga de batería que debe activar el relé o los relés de salida de desconexión de carga cuando se está descargando la batería.
- Configure Desactivar relé salida de estado carga de batería (%) en el estado de carga de batería que debe activar el relé o los relés de salida de desconexión de carga cuando se está cargando la batería. Si esta opción se configura en 0, significará la desactivación instantánea del relé o los relés de salida de desconexión de carga una vez que el SAI deje de estar en funcionamiento con batería y se haya iniciado la carga de las baterías.
- Configure Retardo en desactivación de relé de salida (minutos) con un retardo en minutos antes de que se desactive el relé o los relés de salida de desconexión de carga. Si esta opción se configura en 0, se desactivará instantáneamente la desconexión de carga una vez que el estado de carga de la batería llegue al umbral de desactivación configurado.
-
Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Se mostrará un mensaje de advertencia si no se ha configurado ningún relé de salida para Desconexión de carga. Consulte Configurar los relés de salida a fin de configurar Desconexión de carga para un relé de salida.