990-91111L-031

Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.
  1. Ta bort den statiska omkopplaren från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  2. Ta bort skyddet från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  3. Koppla bort signalkablarna från indikatorlampan för frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB på båda UPS-enheterna.
  4. Ta bort hyllan från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  5. Ta bort det främre skyddet från frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB på båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  6. Installera en extra AUX-omkopplare (medföljer) i OF2-positionen i frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB på båda UPS-enheterna.
  7. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna mellan de två UPS-enheterna:
    1. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 1 och 2 i frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB i UPS 1 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 enligt bilden.
    2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 1 och 2 i frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB i UPS 2 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 enligt bilden.

    Vy framifrån av frånkopplingsenheten för internt underhåll (IMB)

    Vy av förenklat 1+1 parallellsystem framifrån

  8. Ta bort det främre skyddet från frånkopplingsenheten för internt underhåll (IMB) på båda UPS-enheterna.
  9. Återinstallera hyllan på båda UPS-enheterna.
  10. Återanslut signalkablarna från frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB till indikatorlampan på båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  11. Återinstallera skyddet på båda UPS-enheterna.
  12. Återinstallera den statiska omkopplaren från båda UPS-enheterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?