990-6161A-019

100kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결

주의: 전원 케이블 배선 방법은 UPS 시스템의 모듈형 배터리 캐비닛 수에 따라 다릅니다.

두 개의 모듈형 배터리 캐비닛이 있는 시스템의 상단 모습

세 개의 모듈형 배터리 캐비닛이 있는 시스템의 상단 모습

네 개의 모듈형 배터리 캐비닛이 있는 시스템의 상단 모습

  1. 두 모듈형 배터리 캐비닛 간의 내부 전원 배선:
    1. 사전 설치된 PE 케이블(0W50448)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다.
    2. 사전 설치된 DC 케이블(0W50425)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 DC-와 DC-를 연결하고 DC+와 DC+를 연결하십시오.
    주의: 사전 설치된 DC 케이블은 쌍으로 제공됩니다. DC- 연결용 케이블 2개와 DC+ 연결용 케이블 2개. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 모든 쌍을 연결하십시오.

    모듈형 배터리 캐비닛의 왼쪽 전면 모습

    모듈형 배터리 캐비닛의 오른쪽 전면 모습

  2. 모듈형 배터리 캐비닛과 UPS 간의 외부 전원 배선:
    1. 옵션: 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 오른쪽 패널을 제거하면 보다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 전원 케이블 연결 완료 후 측면 패널을 다시 설치합니다.
    2. 모듈형 배터리 캐비닛에서 사전 설치된 PE 케이블과 DC 케이블을 분리합니다. 사전 설치된 전원 케이블의 길이가 원격 UPS에 연결하기에 충분하지 않습니다.
    3. 모듈형 배터리 캐비닛의 PE 케이블과 DC 케이블(제공되지 않음)을 연결합니다.
    4. 전선관을 통해 PE 및 DC 케이블을 UPS 전원 케이블 영역 내로 배선합니다.
    5. UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛의 왼쪽 전면 모습

    모듈형 배터리 캐비닛의 오른쪽 전면 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?