990-91216B-023

Kople til signalkablene for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
  1. Fjern de tre bryterindikatorlampene og tilhørende indikatorlampeetiketter fra panelet for vedlikeholdsbypass. Bryterindikatorlamper støttes ikke for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M.
  2. Installer tre runde blindplugger (ikke vedlagt) i hullene i den indre døren.
  3. På kontrollterminalblokken fjerner du de interne tilkoplingene for bryterindikatorlampene (pin 1–6)
  4. På kontrollterminalblokken endrer du den interne tilkoplingen for MBB-meldekontaktene (pin 11–14) fra Normalt lukket (NC) til Normalt åpen (NO).
  5. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler fra kontrollteminalblokken i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til UPS 1 og UPS 2. Følg en av disse fremgangsmåtene:
    • For Easy UPS 3S: Kople til J5 i UPS-ene ELLER til J6 og J7 i UPS-ene.
    • For Easy UPS 3M: Kople til J8 i UPS-ene.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?