990-91263A-034

Kablo Kanalını Modüler Akü Kabini'ne takın.

Maksimum 50 kW olan Uzak UPS ile kurulumda: Modüler akü kabini 1'de aşağıdaki adımları uygulayın.

50 kW'ın üstünde olan Uzak UPS ile kurulumda: Tüm modüler akü kabinlerinde aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Kablo kanalını modüler akü kabininden çıkartın.

    Modüler Akü Kabininin Arkadan Görünümü

  2. Üst ya da alt rakor plakasını kablo kanalından çıkarın.
  3. Üst ya da alt rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Takılan rakor plakasına delik açmayın ya da delmeyin veya kabine yakın delik açmayın ya da delmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  4. Üst veya alt rakor plakasını kablo kanalının üzerine tekrar takın.
  5. Kablo kanalını modüler akü kabinine takın. Kablo kanalının ters konumda monte edildiğinden emin olun.

    Modüler Akü Kabininin Arkadan Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?