990-91317F-031

Läckström

380/400/415 V UPS-system, installation med 4 ledare vid 100 % last

UPS-storlek Läckström
20-50 kW med N+1 kraftmodul 67 mA
60–100 kW 67 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?