990-5910F-017

Arresto del sistema UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Toccare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Procedura di spegnimento generica per un sistema UPS con un bypass di manutenzione esterno MBB:
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    2. Chiudere il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
    3. Aprire il sezionatore di isolamento sistema (SIB), se presente.
    4. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB).
    5. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo oppure premere il pulsante OFF dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
    6. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
    7. Aprire gli interruttori delle batterie.
    8. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    9. Ripetere i passaggi da d a h per altri UPS in un sistema in parallelo.
  3. Procedura di spegnimento generica per un sistema UPS che utilizza il sezionatore di manutenzione interno IMB (nessun MBB presente):
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    2. Chiudere il sezionatore di manutenzione interno IMB.
    3. Aprire gli interruttori delle batterie.
    4. Ripetere il passaggio c per altri UPS in un sistema parallelo 1+1 semplificato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?