990-5910F-012

Activer les protocoles SNMP

  1. Accédez à l'interface de gestion réseau à l'aide de son adresse IP (ou de son nom DNS s'il est configuré).
  2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont apc. Vous serez invité à changer ce mot de passe lors de la première connexion.
  3. Pour activer le protocole SNMPv1 :
    1. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv1 > Accès, sélectionnez Activer et cliquez sur Appliquer.
    2. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv1 > Contrôle d'accès et configurez les paramètres.
  4. Pour activer le protocole SNMPv3 :
    1. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Accès, sélectionnez Activer et cliquez sur Appliquer.
    2. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Contrôle d'accès et configurez les paramètres.
    3. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Profils utilisateur et configurez les paramètres.
NOTE: Les paramètres SNMPv1 ou SNMPv3 doivent correspondre à vos paramètres sur EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert pour que la carte de gestion réseau 4 puisse communiquer correctement avec EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.