990-5910G-022

Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Voor alle procedures waarbij de buitenste deur van de eenheid wordt geopend, raadt Schneider Electric minimaal de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan:

  • Niet-ontvlambare katoenen kleding

  • Oogbescherming (bijv. bril of veiligheidsbril)

  • Veiligheidsschoenen

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen vereist of aanbevolen door lokale of nationale regelgeving

VOORZICHTIG
Risico op lichamelijk letsel
Voer altijd een risicobeoordeling uit voordat u deze apparatuur bedient of onderhoudt. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?