990-5910F-022

De uitgang configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > Uitgang .
    1. Stel de AC-spanning f-f in op 200VAC, 208VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC of 480VAC, afhankelijk van uw configuratie. (Niet alle spanningen zijn in alle regio's beschikbaar.)
    2. Stel de Frequentie in op 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0, of 60Hz ±10.0, afhankelijk van uw configuratie.
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
    4. Stel de Bypass- en uitgangstolerantie (%) in. Het bereik voor bypass- en uitgangstolerantie is +3% tot +10%, standaard is +10%.
    5. Stel de Spanningscompensatie (%) in. De uitgangsspanning van de UPS kan tot ±3% worden aangepast om voor verschillende kabellengten te compenseren.
    6. Stel de Drempelwaarde overbelasting (%) in. Het bereik voor overbelasting is 0% tot 100%, standaard is 75%.
    7. Stel de Spanningscompensatie van transformator (%) in. Het bereik van de spanningscompensatie van de transformator is 0% tot 3%, standaard is 0%. Zie Spanningscompensatie uitgangstransformator voor meer informatie en De ingang configureren om te configureren dat een uitgangstransformator aanwezig is.
    8. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?