Belangrijke veiligheidsinstructies – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Lees deze instructies zorgvuldig en bestudeer de apparatuur om ermee vertrouwd te worden voordat u deze probeert te installeren, bedienen of onderhouden. De volgende veiligheidsmeldingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur verschijnen om u te waarschuwen voor mogelijk gevaar of om uw aandacht te vestigen op informatie ter verduidelijking of vereenvoudiging van een procedure.
GEVAAR |
|---|
|
GEVAAR geeft een gevaar aan dat, indien het niet
wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg heeft.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
WAARSCHUWING |
|---|
|
WAARSCHUWING geeft een gevaar aan dat, indien het
niet wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
VOORZICHTIG |
|---|
|
VOORZICHTIG geeft een gevaar aan dat, indien het
niet wordt vermeden, gering tot matig letsel tot gevolg kan hebben.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de
apparatuur.
|
| LET OP |
|---|
|
LET OP wordt gebruikt voor berichten die niet met
fysiek letsel te maken hebben. Het symbool voor veiligheidswaarschuwing
wordt niet gebruikt bij dit type veiligheidsmelding.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Opmerking
Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit apparaat.
Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en veiligheidstraining heeft gevolgd om de mogelijke gevaren te kunnen herkennen en voorkomen.
Conform IEC 62040-1: "Ononderbroken voedingen (UPS) -- Deel 1: Veiligheidseisen" moet deze apparatuur, inclusief de toegang tot de batterij, worden geïnspecteerd, geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerde persoon.
Een gekwalificeerde persoon is iemand met een relevante opleiding en toepasselijke ervaring om de risico's te herkennen en de gevaren te vermijden die de apparatuur kan veroorzaken (zie IEC 62040-1, sectie 3.102).
FCC-verklaring
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.
Elektromagnetische compatibiliteit
| LET OP |
|---|
|
Risico op elektromagnetische storing
Dit is een UPS-product van productcategorie C2. In een
woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval
de gebruiker mogelijk aanvullende maatregelen moet nemen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Voorzorgsmaatregelen
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle veiligheidsinstructies in dit document moeten gelezen,
begrepen en opgevolgd worden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het
systeem niet inbedrijfstellen. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider
Electric worden uitgevoerd.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
GEVAAR
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
GEVAAR