990-5910F-022

Status modulaire batterij weergeven

  1. Selecteer Status > Batterij > Details . Er wordt een overzicht van de modulaire-batterijoplossing weergegeven. U ziet de status van de batterijschakelaar voor elke modulaire batterijbehuizing en voor de modulaire batterijen in de UPS (alleen beschikbaar voor UPS-modellen voor interne batterijen). Als het batterijsymbool rood is, betekent dit dat er een alarm actief is voor modulaire batterijen in de modulaire batterijbehuizing of in de UPS. De temperatuur die op dit scherm wordt weergegeven, is de hoogste temperatuur voor de batterijstrengen gemeten in de modulaire batterijbehuizing/UPS.
  2. Tik op het batterijsymbool met de naam Intern (in UPS) (alleen aanwezig voor UPS-modellen voor interne batterijen) om de informatie voor modulaire batterijen in de UPS te bekijken of tik op het batterijsymbool met de naam ModBC # x om de informatie voor modulaire batterijbehuizing x weer te geven. U kunt dan details bekijken voor elke batterijstreng, zoals het aantal geïnstalleerde batterijmodules, de aanwezigheid van alarmen, de temperatuur voor elke batterijstreng en het type batterijmodule.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?