Modulaire batterijstreng vervangen of installeren
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en
een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen
dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
WAARSCHUWING |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
| LET OP |
|---|
|
Risico UITVAL VAN BELASTING
Batterijback-up is niet beschikbaar van een behuizing
wanneer de batterijschakelaar (BB) op de behuizing in de open (UIT)
positie staat.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open (UIT) positie op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing waar batterijmodules moeten worden vervangen of geïnstalleerd.
- Verwijder de batterijplaat van de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
- Een batterijmodule verwijderen:
- Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodule.
- Verwijder de schroef van de handgreep van de batterijmodule en draai de handgreep naar boven.
- Trek de batterijmodule voorzichtig uit de sleuf. Verwijder altijd de volledige batterijstreng (vier batterijmodules).
- Een batterijmodule installeren:
- Duw de batterijmodule in de sleuf. Vul de planken van onderaf naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules).
- Draai de handgreep van de batterijmodule naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodule aan.
- Zie Status modulaire batterij weergeven om de juiste installatie van de batterijmodules te controleren.
- Plaats de batterijplaat terug op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de gesloten (AAN) positie op de UPS en/of de modulaire batterijbehuizing.
- Alleen voor volledige vervanging van alle batterijmodules in het UPS-systeem: Selecteer om alle batterijgegevens te resetten (inclusief verouderingsfactor autonomie van batterij, levensduurtellers en batterijstatistieken).
GEVAAR
WAARSCHUWING