990-5910G-022

De ingang configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > UPS.
    1. Stel de Netvoedingconfiguratie in op Enkele netvoeding of Dubbele netvoeding.
    2. Selecteer Omvormer automatisch starten als u deze functie wilt inschakelen. Wanneer Omvormer automatisch starten is ingeschakeld, start de omvormer automatisch op wanneer de ingangsspanning terugkeert na uitschakeling vanwege een leeggelopen batterij.
      GEVAAR
      Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
      Volg altijd de juiste lockout/tagout-procedure voordat u werkzaamheden aan de UPS uitvoert. Een UPS waarvoor automatisch opstarten is ingeschakeld, start automatisch opnieuw op wanneer de netvoeding weer opnieuw wordt ingeschakeld.
      Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
    3. Stel Transformator aanwezig in op Geen transformator aanwezig, Ingangstransformator of Uitgangstransformator.
  2. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?