Éclairage des LED d'état par mode de fonctionnement de l'ASI
Si l'écran est hors service, vous pouvez visualiser le mode de fonctionnement de l'ASI via les LED d'état derrière le panneau avant.
-
Une LED verte signifie que la fonction est active.
-
Une LED désactivée signifie que la fonction est inactive.
-
Une LED rouge signifie que la fonction est hors service ou en situation d'alarme.
Double conversion (mode normal) | |
Mode batterie (dans les systèmes à alimentation secteur double avec bypass disponible) | |
Mode batterie (dans les systèmes à alimentation secteur simple ou les systèmes à alimentation secteur double avec bypass indisponible) | |
Mode bypass statique requis Mode bypass statique forcé Mode ECO |
|
Mode eConversion | |
Mode Désactivé | |
Mode veille du bypass statique |