从开关装置和第三方辅助产品连接信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
注: 内部维修断路器 (IMB)* 不得用于含外部维护旁路断路器 (MBB) 的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。
- 安装电池解决方案中 UPS 随附的温度传感器。在电池柜中,在电池柜的顶角安装温度传感器。
警告
小心火灾如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 将电池温度传感器线缆从电池解决方案接入 UPS,并连接到 UPS 顶部的电路板 640-4864 上(如图所示)。
- 将信号线从开关装置中的断路器指示灯连接到 UPS 顶部电路板 640-4864 接线端子 J6618 上。如果使用外部电源,请从 J6618 引脚 8 和 9 上拆下跳线。
- 将信号线从电池解决方案中的电池断路器 1 连接到电路板 640-4843 的接线端子 J6603 上,实现分路跳闸或欠压跳闸连接。查看以下内部或外部 24 VDC 电源连接示意图。
- 将信号线从电池解决方案中的电池断路器 2(如有)连接到电路板 640-4843 的接线端子 J6604上,实现分路跳闸或欠压跳闸连接。连接原理与电池断路器 1 相同。
- 将信号线从开关装置中的辅助开关连接到 UPS 顶部电路板 640-4843 上。
接线端子编号 功能 接线 J6601 UOB_RED(设备输出断路器中的冗余辅助开关) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的冗余辅助开关。 J6602 SIB(系统隔离断路器) 对于并机系统,连接到系统隔离断路器 (SIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 BB2(电池断路器 2) 连接到电池断路器 2 中的常开 (NO) 辅助开关* BB1(电池断路器 1) 连接到电池断路器 1 中的常开 (NO) 辅助开关* J6603 BB1_TRIP(电池断路器 1) 连接到电池断路器 1 中的分路跳闸或欠压跳闸装置* J6604 BB2_TRIP(电池断路器 2) 连接到电池断路器 2 中的分路跳闸或欠压跳闸装置* J6609 UOB(设备输出断路器) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的常开 (NO) 辅助开关。 SSIB(静态开关输入断路器) 连接到静态开关输入断路器 (SSIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SSIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 J6614 UIB(设备输入断路器) 连接到设备输入断路器 (UIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。UIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 MBB(维修旁路断路器) 连接到维修旁路断路器 (MBB) 中的常闭 (NC) 辅助开关。MBB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。