第三方电池解决方案要求
建立使用施耐德电气生产的电池断路器盒作为电池接口设备。有关详情,请联系施耐德电气。
第三方电池断路器要求
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有选中的电池断路器必须配备瞬时脱扣功能(配有欠压脱扣线圈或分励脱扣线圈)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 选择电池断路器时,除了下面所列要求之外,还需要考虑更多因素。更多详情,请联系施耐德电气。
电池断路器的设计要求
| 电池断路器额定直流电压 > 正常电池电压 | 电池配置的正常电压定义为最高额定电池电压。该电压可以等于浮充电压(可定义为电池节数 × 单体数 × 单体浮充电压)。 |
| 电池断路器额定直流电流 > 电池额定放电电流 | 该电流受 UPS 控制,且必须包含最大放电电流。该电流通常是放电终止电流(最小直流工作电压下或过载状态或二者皆有)。 |
| DC 接入区 | DC 线缆需要两个接入区(DC+ 和 DC-)。 |
| 监控用辅助开关 | 每个电池断路器中必须安装一个辅助开关,且须连接到 UPS。UPS 可监控两个电池断路器。 |
| 短路分断能力 | 短路分断能力必须高于(最大)电池配置的短路直流电流。 |
| 最小脱扣电流 | 使电池断路器脱扣的最小短路电流必须与(最小)电池配置相匹配,以便断路器能在短路时脱扣,直至其使用寿命结束。 |
危险