单机 Marine 系统安装步骤
- 在 UPS 上安装 IP22 套件 GVSOPT026 - 遵照套件随附的安装手册操作。
- 将 UPS 和模块电池柜(如有)安装到船用版本组件 GVSOPT027 上 - 遵照套件随附的安装手册操作。
- 安装准备。
- 安装功率模块。
- 安装抗震固定支架(可选)。
- 连接电源线。
- 连接信号线。
- 连接来自模块电池柜的信号线。
- 从开关设备和第三方辅助产品连接信号线。
- 连接外部通信线缆。
- 在产品上添加翻译的安全标签。
- 最终安装。
有关安装完成后如何移动或拆除
UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置。