990-91111G-037

并机系统安装步骤

简化 1+1 并机系统

并机系统

  1. 安装准备
  2. 对于未预安装电源模块的 UPS安装功率模块
  3. 安装抗震固定支架(可选)
  4. 仅适用于 TN-C/480 V 直接接地系统(无零线连接)TN-C/480 V 直接接地系统的 UPS 准备
  5. 执行以下操作之一:
  6. 连接信号线
  7. 连接来自模块电池柜的信号线
  8. 从开关装置和第三方辅助产品连接信号线
  9. 执行以下操作之一:
  10. 连接 PBUS 线缆
  11. 连接外部通信线缆
  12. 在产品上添加翻译的安全标签
  13. 最终安装
本页的QR代码

这有帮助吗?