990-91111L-017

Panoramica del sistema in parallelo

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
IMB Dispositivo di disconnessione per la manutenzione interna
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
SIB Dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato

Galaxy VS può supportare 2 UPS in un sistema in parallelo 1 + 1 semplificato per ridondanza con UIB e SSIB condivisi.

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Singola rete di alimentazione

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Doppia rete di alimentazione

Sistema in parallelo con UIB e SSIB separati

Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con UIB e SSIB separati.

NOTA: L'IMB può essere utilizzato solo in un sistema in parallelo 1 + 1 semplificato. In qualsiasi altro sistema in parallelo, deve essere fornito un MBB e l'IMB* deve essere bloccato in posizione aperta.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Sistema in parallelo con UIB e SSIB condivisi

Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con UIB e SSIB condivisi.

NOTA: L'IMB può essere utilizzato solo in un sistema in parallelo 1 + 1 semplificato. In qualsiasi altro sistema in parallelo, deve essere fornito un MBB e l'IMB* deve essere bloccato in posizione aperta.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?