990-91111J-031

Installationsmetod för parallellsystem

Förenklat 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

  1. Förbered för installation.
  2. För UPS utan förinstallerade kraftmoduler: Installera kraftmodulerna.
  3. Installera seismisk kit (option).
  4. Endast för TN-C/480 V solitt jordade ledningssystem (ingen neutral anslutning): Förbered UPS-enheten för TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem.
  5. Gör något av följande:
  6. Anslut signalkablarna.
  7. Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp.
  8. Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
  9. Gör något av följande:
  10. Anslut PBUS-kablarna.
  11. Anslut de externa kommunikationskablarna.
  12. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  13. Slutinstallation.
Se Nedmontera eller flytta UPS:en till en ny plats för att flytta eller nedmontera UPS:en efter avslutad installation.
QR code for this page

Var det här till hjälp?