990-5910E-022

De schakelaars configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > Schakelaars.
  2. Tik op de verschillende schakelaars in het blindschema om te configureren welke schakelaars in het UPS-systeem aanwezig zijn. Vierkant met een betekent dat de schakelaar aanwezig is; een leeg vierkant betekent dat de schakelaar niet aanwezig is; een grijs vierkant betekent dat de schakelaar automatisch in uw UPS-systeem wordt geconfigureerd.
    OPMERKING: In een standaard batterijoplossing kan de UPS maximaal twee batterijschakelaars bewaken. In een modulaire batterijoplossing kan de UPS tot vier batterijonderbrekers bewaken – dit wordt automatisch geconfigureerd door de UPS. Het blindschema toont slechts één batterijschakelaar (BB), zelfs als er meer batterijschakelaars zijn aangesloten en geconfigureerd voor bewaking. Als een of meer bewaakte batterijschakelaars zich in de gesloten positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als gesloten. Als alle bewaakte batterijschakelaars zich in de open positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als open.
  3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?