990-5910F-037

配置 Modbus

Modbus 可通过集成或可选的网络管理卡 (NMC) 进行配置。

  1. 点击配置 > Modbus,然后选择集成 NMC 配置集成网络管理卡或可选 NMC 配置可选网络管理卡。
    1. 启用或禁用串行 Modbus
    2. 奇偶校验设置为偶数奇数
    3. 停止位设置为 12
    4. 波特率设置为 240096001920038400
    5. 目标唯一 ID 设置为 1 和 247 之间的数字。
      注: 除设备地址目标唯一 ID(各设备必须唯一)外,总线上的每台设备必须具有完全相同的设置。总线上的任意两台设备不得使用相同地址。
    6. 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
    7. 启用或禁用 TCP Modbus
    8. 选择端口 502端口[5000 至 32768]
    9. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?