990-5910F-037

配置网络

可通过集成可选网络管理卡 (NMC) 对网络进行配置。

  1. 点击 配置 > 网络 > IPv4 ,然后选择集成 NMC 配置集成网络管理卡或可选 NMC 配置可选网络管理卡。
    1. 地址模式设置为手动BOOTPDCHP
    2. 还可选择禁用集成 NMC IPv4/禁用可选 NMC IPv4 来禁用网络。
    3. 点击确定保存设置。
  2. 点击 配置 > 网络 > IPv6 ,然后选择集成 NMC 配置集成网络管理卡或可选 NMC 配置可选网络管理卡。
    1. DHCPv6 模式设置为地址及其它信息仅限非地址信息IPv6 从不
    2. 选择自动配置手动
    3. 还可选择禁用集成 NMC IPv6/禁用可选 NMC IPv6 来禁用网络。
    4. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?