990-91261C-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema con suministro de red simple

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
  • Todos los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: El SAI está preconfigurado para el sistema de conexión a tierra TNS. Una instalación con 3 cables que utiliza una barra colectora de enlace dará como resultado una corriente residual más elevada.
  1. Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 cables/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora PE.

    Vista posterior del SAI

  2. Conecte los cables de alimentación como se muestra:
    1. Conecte los cables de PE.
    2. Conecte los cables de entrada.
    3. Conecte los cables de salida.
    4. Para la instalación con un armario de baterías modulares remoto: Conecte los cables de CC a las barras colectoras CC.
    5. Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Consulte Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila.

    Vista posterior del SAI: sistema con suministro de red simple principal

    ATENCIÓN
    Riesgo de daños en el equipo
    Verifique la sujeción de los terminales del cable. Si los terminales del cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?