Окончание установки
Опасно |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Батареи могут
представлять
опасность поражения
электрическим
током и током
короткого замыкания.
При работе с
батареями необходимо
соблюдать следующие
меры предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Осторожно |
---|
риск повреждения
оборудования
Перед установкой
аккумуляторных
батарей в систему
подождите, пока
система будет
готова к подключению
питания. Период
времени между
установкой
батарей и включением
питания ИБП
не должен превышать
72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
- Опускайте передние и задние регулирующие ножки модульного шкафа с батареями с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять модульный шкаф с батареями.
- Только для
сейсмоустойчивого
крепления:
- Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на модульный шкаф с батареями с помощью входящих в комплект болтов M8.
- Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на модульный шкаф с батареями на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø18 мм.
- Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
- Вставьте модули батарей в пазы. Заполните полки, начиная снизу.
- Поверните вниз ручку модуля батареи и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
- Установите на место указанные панели и крышки.
- Подключите клеммы с передней частью модулей батарей.
- Установите на место крышку батареи.
- Установите
на место переднюю
панель.
- Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели, в модульный шкаф батареи под углом.
- Снова подсоедините скобы передней панели к модульному шкафу с батареями.
- Закройте переднюю панель и зафиксируйте ее двумя креплениями.