990-5910F-032

ไฟสถานะ LED บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

ถอดประตูหน้า/แผงด้านหน้าออกจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเพื่อดูไฟสถานะ LED สำหรับสตริงแบตเตอรี่
  • ไฟ LED สีเขียวหมายความว่า สตริงแบตเตอรี่ปกติ

  • ไฟ LED ที่ดับหมายความว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลไม่มีไฟหรือไม่มีโมดูลแบตเตอรี่ติดตั้งไว้สำหรับสตริงแบตเตอรี่นี้

  • ไฟ LED สีแดงหมายความว่าสตริงแบตเตอรี่นี้ไม่สมบูรณ์ (โมดูลแบตเตอรี่ที่จำเป็นทั้งหมด 4 ชุดไม่ได้เชื่อมต่อกัน)

  • ไฟ LED สีแดงกะพริบหมายความว่ามีสัญญาณเตือนสำหรับสตริงแบตเตอรี่นี้

ดู ดูสถานะแบตเตอรี่ชนิดโมดูล และ ดูรายการบันทึก สำหรับข้อมูลสัญญาณเตือนเพิ่มเติม ดู เปลี่ยนหรือติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดโมดูล สำหรับวิธีเปลี่ยนสตริงแบตเตอรี่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?