990-5850N-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία

0 °C έως 40 °C

0 °C έως 50 °C όταν η ισχύς μειώνεται στο 75%*

-15 °C έως 40 °C για συστήματα με μπαταρίες

-25 °C έως 55 °C για συστήματα χωρίς μπαταρίες

Σχετική υγρασία 5-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη

Υψομετρική μείωση σύμφωνα με το ANSI C57.96-1999*

1000 m: 1000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
2500 m: 0,925
3000 m: 0,900

0-15000 m

Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα

62 dB σε φορτίο 70%

69,5 dB σε φορτίο 100% για συστήματα 400 V
68 dB σε φορτίο 100% για συστήματα 480 V

Κατηγορία προστασίας

IP20

Χρώμα

RAL 9003 λευκό

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.