990-5850N-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C

0°C do 50°C przy obniżeniu mocy do 75%*

-15°C do 40°C dla systemów z bateriami

-25°C do 55°C dla systemów bez baterii

Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji

Obniżenie wysokości zgodne z normą ANSI C57.96–1999*

1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
2500 m: 0,925
3000 m: 0,900

0-15 000 m

Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki

62 dB przy 70% obciążenia

69,5 dB przy 100% obciążenia w przypadku systemów 400 V
68 dB przy 100% obciążenia w przypadku systemów 480 V

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003 biały

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.