990–5809D-006

Preparación del armario de E/S para los cables de señalización en sistemas con entrada de cables por la parte inferior

  1. Quite las nueve placas indicadas.

    Vista frontal del armario de E/S

  2. Quite la placa indicada.

    Vista frontal del armario de E/S

  3. Afloje y quite los dos tornillos y abra la puerta.
  4. Retire los tapones de la parte superior del armario; a continuación, instale los conductos de los correspondientes cables de Clase 2/SELV y de no Clase 2/no SELV en la tabla siguiente.

    Vista frontal del armario de E/S

    Clase 2/SELV

    Placa Terminal Descripción Consulte
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Contactos de entrada Conexión del equipo a los contactos secos de entrada y los relés de salida
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Relés de salida
    0P6548 J5527 Control de llave Kirk Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y el conmutador
    0P6548 J5514 Control de luces de la unidad UOB
    0P6548 J5515 Control de luces del MBB
    0P6548 J5516 Control de luces del SIB
    0P6548 J5517 Control de luces del SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Suministro SELV de 24 V
    0P6547 J4936–J4938 EPO (apagado de emergencia) Conexión del apagado de emergencia (EPO)
    0P3643 PBUS 1 y PBUS 2 PBUS Conexión de los cables PBUS entre las unidades SAI en paralelo
    0P6502   Modbus Conexión de los cables Modbus

    No de Clase 2/no SELV

    Placa Terminal Descripción Consulte
    0P6548 J4939–J4941* Relés de salida Conexión del equipo a los contactos secos de entrada y los relés de salida
    0P6549 J5607 MBB Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y el conmutador
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Sincronización externa Conexión de la sincronización externa
    0P6548 J5529 Sensor de temperatura de batería 1 Conexión de los cables de señalización para soluciones de batería
    0P6549 J5609 Disyuntor de batería 1
    0P6549 J5610 Disyuntor de batería 2
    0P6547 J4942–J4943 Suministro 1 de 24 V
    0P6547 J4929–J4930 Suministro 2 de 24 V
    0P6547 J4923 Bobina de disparo CC 1
    0P6547 J4924 Bobina de disparo CC 2
    0P6552 J9019 Disyuntor de batería 3
    0P6552 J9020 Disyuntor de batería 4
    0P6552 J9021 Sensor de temperatura de batería 2
    0P6552 J9022–J9023 Suministro 3 de 24 V
    0P6552 J9024–J9025 Suministro 4 de 24 V
  5. Pase los cables a través de la parte inferior del armario de E/S y hasta las placas, como se muestra en la ilustración.
    NOTA: Los cables Modbus y PBUS se pasan por la parte exterior de la placa retirada en el paso 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?