990–5809D-006

Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y el conmutador

  1. Abra la puerta para asegurar que los cables no estén demasiado tensados.
  2. Pase los cables desde el conmutador, a través de la parte superior o inferior del armario de E/S, hasta las tarjetas, como se muestra en Preparación del armario de E/S para los cables de señalización en sistemas con entrada de cables por la parte superior y Preparación del armario de E/S para los cables de señalización en sistemas con entrada de cables por la parte inferior. Los circuitos de Clase 2/SELV deben estar separados de otros cables, como se muestra en las ilustraciones.
  3. Conecte los siguientes cables de señalización entre el armario de E/S y el conmutador.
    NOTA: El UOB (disyuntor de salida de unidad) debe incluir dos conmutadores auxiliares distintos.
    NOTA: La unidad del solenoide de liberación de la llave (SKRU) solo es aplicable a sistemas de 480 V.

    Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?