990–5809D-018

下部入線システムにおける信号ケーブル用のI/Oキャビネットの準備

  1. 以下の図に示す9枚のプレートを取り外します。

    I/Oキャビネットの前面図

  2. 以下の図に示すプレートを取り外します。

    I/Oキャビネットの前面図

  3. 上の図に示す2本のネジを緩めてドアを開けます。
  4. キャビネット上部のプラグを取り外し、以下の表に記載されているクラス2/SELVと非クラス2/非SELVのケーブル用の電線管を取り付けます。

    I/Oキャビネットの前面図

    クラス2/SELV

    基板 端子 説明 参照情報
    0P6548 J5502~J5506、J5508、J5510~J5512 入力接点 機器の入力接点と出力リレーへの接続
    0P6548 J5520~J5525、J5528 出力リレー
    0P6548 J5527 Kirkキーの制御 I/Oキャビネットと開閉装置間の信号ケーブルの接続
    0P6548 J5514 UOBランプの制御
    0P6548 J5515 MBBランプの制御
    0P6548 J5516 SIBランプの制御
    0P6548 J5517 SSIBランプの制御
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931~J4932 24 V SELV電源
    0P6547 J4936~J4938 EPO 非常電源停止(EPO)の接続
    0P3643 PBUS 1およびPBUS 2 PBUS 並列UPSユニット間のPBUSケーブルの接続
    0P6502   Modbus Modbusケーブルの接続

    非クラス2/非SELV

    基板 端子 説明 参照情報
    0P6548 J4939~J4941* 出力リレー 機器の入力接点と出力リレーへの接続
    0P6549 J5607 MBB I/Oキャビネットと開閉装置間の信号ケーブルの接続
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611~J5613 外部同期 外部同期の接続
    0P6548 J5529 バッテリー温度センサー1 バッテリーソリューション用の信号ケーブルの接続
    0P6549 J5609 バッテリーブレーカー1
    0P6549 J5610 バッテリーブレーカー2
    0P6547 J4942~J4943 24 V電源1
    0P6547 J4929~J4930 24 V電源2
    0P6547 J4923 DCシャントトリップ1
    0P6547 J4924 DCシャントトリップ2
    0P6552 J9019 バッテリーブレーカー3
    0P6552 J9020 バッテリーブレーカー4
    0P6552 J9021 バッテリー温度センサー2
    0P6552 J9022~J9023 24 V電源3
    0P6552 J9024~J9025 24 V電源4
  5. 上の図に示すように、ケーブルをI/Oキャビネットの下部に通して基板まで配線します。
    注記: ModbusケーブルとPBUSケーブルは、手順2で取り外したプレートの外側に配線されています。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?