990–5809D-006

Retirada de los armarios de alimentación del palé

AVISO
RIESGO de daños en el equipo
Asegúrese de que el suelo esté nivelado y pueda soportar el peso del gato al transportar el armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
RIESGO de daños en el equipo
Tenga cuidado de no dañar los armarios al usar el gato.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Tome el kit de instalación 0M-816661 incluido con el armario de E/S. Utilice el gato y la placa de protección de suelos en el kit para todos los armarios en este procedimiento.
  2. Coloque la placa de protección de suelo debajo del palé en la parte posterior del armario.

    Vista posterior del armario de alimentación

  3. Coloque el gato del kit de instalación en el orificio en el soporte de transporte en la parte posterior del armario.
    ADVERTENCIA
    peligro de inclinación
    No se deben usar gatos simultáneamente en el soporte de transporte frontal y posterior.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  4. Afloje y quite los pernos del soporte de transporte posterior y de la parte media del palé. Necesitará las dos partes medias del palé en el paso 8.

    Vista posterior del armario de alimentación

  5. Use un taladro con el zócalo hexagonal proporcionado para activar el gato, deslícelo a su posición en el soporte, de modo que haga contacto con la placa de protección del suelo.
    NOTA: Reduzca el par de perforación al mínimo para evitar el retroceso.
  6. Use el gato para levantar el palé hasta la posición superior.
  7. Quite las partes posterior y media del palé. Necesitará la parte media del palé en el paso 8.
    ADVERTENCIA
    peligro de lesiones graves
    No ponga las manos o los pies bajo el armario mientras quita las partes del palé.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista posterior del armario de alimentación

  8. Coloque las partes del palé de los pasos 4 y 7 debajo del soporte de transporte.

    Vista posterior del armario de alimentación

  9. Use un taladro para bajar el armario y colocarlo en el soporte.
  10. Lleve la placa de protección de suelo y el gato de la parte posterior a la frontal.

    Vista posterior del armario de alimentación

  11. Afloje y quite los pernos del soporte de transporte frontal.

    Vista frontal del armario de alimentación

  12. Use un taladro con el zócalo hexagonal proporcionado para activar el gato, deslícelo a su posición en el soporte, y para levantar el palé a la posición superior.
  13. Quite las partes del palé frontal.
    ADVERTENCIA
    peligro de lesiones graves
    No ponga las manos o los pies bajo el armario mientras quita la placa de madera.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista frontal del armario de alimentación

  14. Use el gato para bajar el armario hasta que las ruedas toquen el suelo. Retire el gato y la placa de protección de suelo.
  15. Haga rodar el armario y retire las partes restantes del palé.
    ADVERTENCIA
    peligro de inclinación
    Tenga cuidado con los suelos irregulares y los desniveles al mover el armario sobre las ruedas para evitar que se incline o pierda el equilibrio.

    Vista frontal del armario de alimentación

  16. Quite los soportes de transporte frontal y posterior.
    Ahora el armario se puede llevar sobre sus propias ruedas a la zona de instalación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?