990–5809D-006

Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 300 kW

 

OCPD máximo (A)

Conductores por fase, cobre/aluminio (mm²)

Conductor PE (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Entrada 630* 630* 630* 630* 1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x185/
2x120
1x120/
1x150
1x120/
1x150
1x120/
1x150
1x95/
1x120
Derivación 630* 630* 630* 400* 1x185/
2x120
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
Salida 630* 630* 630* 400* 1x185/
2x120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1x150/
1x240
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
Batería 1000 1000 1000 1000 2x120/
2x185
2x120/
2x185
2x120/
2x185
2x120/
2x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?