990–5809D-006

Conexión de los cables de señalización entre el armario de E/S y los armarios de baterías clásicas

NOTA: La ilustración siguiente muestra un sistema con cuatro bancos de baterías, con un armario de baterías clásicas en cada uno de ellos. Conecte los cables de señalización de acuerdo con el número de armarios de baterías clásicas que tenga su instalación.
NOTA: Si tiene dos armarios de baterías clásicas en su banco de baterías, consulte Conexión de los cables de señalización entre dos armarios de baterías clásicas en un banco de baterías para averiguar cómo conectar los cables de señalización entre dos armarios de baterías clásicas de un banco de baterías.
  1. Pase los cables de señalización desde los bancos de baterías, a través de la parte superior o inferior del armario de E/S, hasta las tarjetas.
  2. Conecte los cables de señalización entre el armario de E/S y los armarios de baterías clásicas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?