990–5809D-025

Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO)

Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Klasy 2/SELV.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

  1. Otwórz drzwi, tak aby upewnić się, że kable nie będą zbyt napięte.
  2. Przeprowadź kable z układu EPO przez górną lub dolną część szafy we/wy i do zacisków EPO J4936–J4938 w 0P647 zgodnie z ilustracjami Przygotowanie szafy we/wy na kable sygnałowe w systemach z górnym przepustem kablowym i Przygotowanie szafy we/wy na kable sygnałowe w systemach z dolnym przepustem kablowym.
  3. Podłącz układ EPO budynku według jednej z poniższych opcji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?