990-5809D-028

Подключение аварийного выключателя питания (EPO)

Запрещается подключать к клеммной колодке аварийного отключения питания любые цепи, в отношении которых не подтверждено, что они относятся к цепям класса 2/SELV.

Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

  1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
  2. Протяните кабели цепи аварийного отключения питания через верх или низ шкафа ввода-вывода к клеммам аварийного отключения питания J4936–J4938 на 0P647, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом.
  3. Подключите аварийный выключатель питания согласно приведенной ниже схеме.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?