990–5809D-025

Podłączanie kabli sygnałowych między szafą we/wy a rozdzielnicą

  1. Otwórz drzwi, tak aby upewnić się, że kable nie będą zbyt napięte.
  2. Przeprowadź kable z rozdzielnicy przez górną lub dolną część szafy we/wy i do płyt zgodnie z ilustracjami Przygotowanie szafy we/wy na kable sygnałowe w systemach z górnym przepustem kablowym i Przygotowanie szafy we/wy na kable sygnałowe w systemach z dolnym przepustem kablowym. Obwody klasy 2/SELV należy oddzielić od innych przewodów w sposób pokazany na ilustracji.
  3. Podłącz kable sygnałowe między szafą we/wy a rozdzielnicą.
    UWAGA: Wyłącznik wyjścia jednostki (UOB) musi zawierać dwa odseparowane styki pomocnicze.
    UWAGA: Zawór elektromagnetycznego zwalniacza klucza (SKRU) jest dostępny tylko w systemach 480 V.

    Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?