990–5809D-018

非常電源停止(EPO)の接続

回路がクラス2またはSELVであると確認できない場合は、EPO端子台に回路を配線しないでください。

接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。

  1. ドアを開いて、ケーブルの配線がきつすぎないかどうかを確認します。
  2. ケーブルをEPOからI/Oキャビネットの上部または下部に通して、0P647のEPO端子J4936~J4938まで配線します(上部入線システムにおける信号ケーブル用のI/Oキャビネットの準備下部入線システムにおける信号ケーブル用のI/Oキャビネットの準備を参照)。
  3. 以下のいずれかのオプションに従って、設備のEPOシステムに接続します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?