990–5809D-005

Anschließen der Notabschaltung (EPO)

An den Notausklemmblock dürfen keine Stromkreise angeschlossen werden, die nicht als Stromkreise vom Typ Klasse 2/SELV bestätigt werden können.

Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die gleiche 0-V-Referenz haben.

  1. Öffnen Sie die Tür, um zu straffe Kabel zu vermeiden.
  2. Verlegen Sie die Kabel von Ihrem Notausschalter durch die Kabeldurchführung oben oder unten im E/A-Schrank und dann zu den EPO-Anschlüssen J4936–J4938 an 0P647 wie in Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang oben und Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang unten dargestellt.
  3. Schließen Sie den bauseitigen Notausschalter gemäß einer der unten stehenden Optionen an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?