990–5809D-022

De nooduitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten

Sluit geen enkel circuit aan op het EPO-aansluitblok tenzij kan worden vastgesteld dat het circuit SELV of klasse 2 is.

Alle aangesloten circuits moeten dezelfde 0V-referentie delen.

  1. Open de deur om te controleren of de kabels niet te strak zitten.
  2. Leid de kabels van uw EPO door de boven- of onderkant van de I/O-behuizing en naar de EPO-aansluitklemmen J4936–J4938 op 0P647 zoals afgebeeld in De I/O-behuizing gereedmaken voor signaalkabels bij een systeem met kabelinvoer aan de bovenkant en De I/O-behuizing gereedmaken voor signaalkabels bij een systeem met kabelinvoer aan de onderkant.
  3. Verbind de EPO van het gebouw volgens een van de onderstaande opties.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?