990–5809D-037

紧急停机 (EPO) 连接

切勿将任何电路连接到 EPO 接线盒,除非能够确认该电路为 2 类/SELV 电路。

所有连接的电路必须采用相同的 0 V 基准电压。

  1. 打开柜门,确保线缆不要过紧。
  2. 将线缆从您的 EPO 通过 I/O 机柜的顶部或底部向 0P647 上的 EPO 接线端子 J4936–J4938 敷设(如 顶部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备底部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备 中所示)。
  3. 根据以下任一选项连接 EPO。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.