990–5809D-007

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία

Ροπή

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

17.5 Nm (12,91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36,87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;