990–5809D-005

Drehmomentangaben

Schraubengröße

Drehmoment

M6

5 Nm

M8

17,5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?